我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器参数F807的设置要注意哪些方面?

问题描述:
ATV212变频器参数F807的设置要注意哪些方面?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

F807用来选择Modbus通讯控制时的命令通道,但是如果由Modbus给定频率、启停由其他方式,那么F807也要设置成所用的通讯端口,否则无法给定频率;如果通过Modbus仅仅读写一些参数,那么F807的设置不会影响通讯。