我们今天能为您提供什么帮助?

变频器ATV21,ATV212面板上有2个LED灯显示Run,它们是如何显示变频器状态的?

问题描述:
变频器ATV21,ATV212面板上有2个LED灯显示Run,它们是如何显示变频器状态的?

所属产品线:
ATV212变频器; ATV21变频器

解决方法:

集成显示面板左上角的Run LED①:

当变频器上有运行命令时该LED灯亮;

当速度给定和运行命令一起出现时该LED灯闪烁。

绿色RUN键上面的Run LED⑿:

当该灯亮时按下此RUN键可以起动变频器。