我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212、ATV21变频器Modbus通讯时如何连续读写多个参数里面的值?
问题描述:
ATV212、ATV21变频器Modbus通讯时如何连续读写多个参数里面的值?

所属产品线:
ATV212变频器; ATV21变频器

解决方法:

ATV212、ATV21变频器不能直接连续读写多个参数值,需要间接读取:

读取功能码是03,最多只能5个值,将参数值设在F875~F879里面,值从1875~1879之内读取;

写入功能码使用16,最多只能2个,将参数值设在F870~F871里面,值写入1870~1871。