我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212通过集成显示面板或远程显示控制正反转,怎么操作?

问题描述:
ATV212通过集成显示面板或远程显示控制正反转,怎么操作?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

首先,将F311【电机方向】设置为0【正转/反转】;然后将Fr【本地电机转向】设置为2【正向,可从图形/集成显示面板选择方向】或者是3【反向,可 从图形/集成显示面板选择方向】;最后,若按住ENT键,再按向上键,则面板会闪一下Fr-F,按RUN则正转,若按住ENT后按向下键,则面板会闪一下 Fr-r,按RUN则反转。