我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610设定低速频率后,如果想使模拟量0-10V或4-20mA依旧对应0-50Hz且受低速频率限制应如何设置?
问题描述:
ATV610设定低速频率后,如果想使模拟量0-10V或4-20mA依旧对应0-50Hz且受低速频率限制应如何设置?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器模拟量反馈频率时的量程默认是:低速频率[LSP]~高速频率[HSP],设置低速频率后,如果想要模拟量输出0-10V或4-20mA依旧对应0-50Hz,只需把参考频率模板[BSP]参数设置为基带即可。

参数路径是:[4 完整设置] -- [4.2 输入输出] -- [参考频率模板],设置为基带。

设置基带后的模拟量给定频率和变频器斜坡前频率的关系如下图所示: