我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610使用通讯修改参数,例如:停车类型,变频器内部会有异响?
问题描述:
ATV610使用通讯修改参数,例如:停车类型,变频器内部会有异响?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

通过试验,是由于R3继电器默认设置为就绪功能,当通过通讯修改停车类型时,就绪状态会发生变化,导致R3继电器动作,将R3设置为未分配就不会有这种响声。