我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610、ATV340、ATV630、ATV930变频器的输出滤波器VW3A5306和VW3A5307如何接线?

问题描述:
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930变频器的输出滤波器VW3A5306和VW3A5307如何接线?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

滤波器VW3A5306和VW3A5307是接在变频器的输出端,见下图:

第一步:拆防护板,见下图:

第二步:上进下出接线(落地式安装),见下图:

第三步:安装防护板,见下图:

接线完毕。