问题描述:
ATV610变频器端子启动,为什么按控制面板上的STOP键可以停机?如何设置使STOP键无效?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610出厂设置为:当控制面板不作为命令通道时,控制面板上STOP键具有优先权。
将【完整设置】CSt-【命令与给定值】CrP-【停止键启用】PSt设置为【否】,就可以取消STOP键的优先权。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610出厂设置为:当控制面板不作为命令通道时,控制面板上STOP键具有优先权。
将【完整设置】CSt-【命令与给定值】CrP-【停止键启用】PSt设置为【否】,就可以取消STOP键的优先权。
是否有帮助?