我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212 变频器带电机时,为什么电机频率没有按照加速时间ACC上升?
问题描述:
ATV212 变频器带电机时,为什么电机频率没有按照加速时间ACC上升?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

自动加减速斜坡(AU1) 如果设置为1或2(默认设置为1),加速斜坡可以从ACC的设置增加或者减少,实际上升时间取决于斜坡上升过程中电机负载惯量。如果需要电机按照ACC的设置加速,可以将自动加减速斜坡(AU1)改为0(已禁用)。