我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212,RY和FL逻辑输出继电器出厂设置的功能是什么?以及该继电器如何动作?
问题描述:
ATV212,RY和FL逻辑输出继电器出厂设置的功能是什么?以及该继电器如何动作?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

RY继电器出厂设置的功能是4(F100 速度到) ,而F100出厂设置的是0.0HZ,因此只要当变频器运转的频率大于0HZ,该继电器就会从常开变成常闭.
FL继电器出厂设置的功能是11(无变频器故障),变频器没有上电时,FLA与FLC是常开点,FLB与FLC是常闭点,变频器上电后,如果变频器自检无 故障,则FL继电器动作,FLA与FLC变成常闭,FLB与FLC变成常开.当变频器出现故障后,继电器又会恢复到未上电状态.