我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212系列变频器在远程模式下是否可以使用集成显示终端上的STOP进行停车?

问题描述:
ATV212系列变频器在远程模式下是否可以使用集成显示终端上的STOP进行停车?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

在出厂默认条件下(F734=0)可以,在远程模式下使用集成显示终端上的STOP进行停车,变频器会按照F603(外部故障停车模式)所设置的停车方式进行停车;但是同时,面板上会有“E”闪烁显示,此时,可通过复位按钮来复位:若将电机控制参数中的F735(HMI复位按钮)设成0(启用),在故障已被解除的情况下,按下STOP键两次即可复位变频器可复位的故障;若将电机控制参数中的F735(HMI复位按钮)设成1(禁用),则需通过外加的逻辑端子来复位。需要注意的是,复位后,变频器的状态取决于远程逻辑端子的状态,若运行命令依然存在,变频器继续以原有频率运行;若运行命令消失,变频器处于就绪状态。另外,当设置了F734=1,则不能使用集成显示终端上的STOP进行停车。