我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212系列变频器是否可通过集成显示终端上的上下键给定频率?若可以需要进行那些参数设置?
问题描述:
ATV212系列变频器是否可通过集成显示终端上的上下键给定频率?若可以需要进行那些参数设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212系列变频器可通过自带面板上的上下键给定频率。
需要设置以下参数:
1.将电机控制参数中的FNOD(频率模式设置)设成3(HMI给定),或当电机控制参数中的FNOD(频率模式设置)没有设成3(HMI给定)时,通过面板上的Loc/Rem键来切换到本地模式(当Loc/Rem键上面的LED指示灯变亮,说明处于本地模式下);
2.将电机控制参数中的F730(上下键速度给定)设成0(启用)。