ATV212如何做AO标定?
问题描述:
ATV212如何做AO标定?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
首先,使变频器输出某固定值,然后,进入Fn调整输出的模拟信号(如0-20mA)以适应外部仪表。其中,变频器输出的某固定值:
1,可以是实际值,如将FNSL=0,变频器开到50Hz;2,也可以是变频器内部给出的固定值,如FNSL=17。
以下以电机输出频率0-50Hz对应模拟量输出0-20mA举例。
一,FH=50Hz,拨码开关SW101拨在“I”,F692=0%,FNSL=0,
FM,CC接输出仪表,进入FN,起动电机,频率=50Hz时,按住↑或↓使仪表显示20mA,按下Ent键。
二,FH=50Hz,拨码开关SW101拨在“I”,F692=0%,FNSL=17,
FM,CC接输出仪表,进入FN,按住↑或↓使仪表显示20mA,按下Ent键。
是否有帮助?