我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212有直流电抗器和线路电抗器选件吗?

问题描述:
ATV212有直流电抗器和线路电抗器选件吗?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212本身没有内置直流电抗器和线路电抗器,也没有相应附件可选。
因为ATV212使用电缆温升降低技术,可以实现无干扰运行,无需借助线路电抗器或者直流电抗器来处理电流谐波。该技术使得ATV212的THDI可以低于35%,该数值低于IEC/EN61000-3-12标准规定的48%的THDI水平。