我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212、ATV21变频器和PLC走Modbus通讯时,为何无法读取FD00(Output frequency)?

问题描述:
ATV212、ATV21变频器和PLC走Modbus通讯时,为何无法读取FD00(Output frequency)?

所属产品线:
ATV21变频器; ATV212变频器

解决方法:

FD00对应的十进制地址是64768,IEC寻址时的地址就是64768,如果是非IEC寻址须用64769才可以读到正确的数据。当用Modscan扫描时也必须用464769才可以扫到,否则报响应超时。