我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器报OFF(变频器停机)故障该怎么解决?

问题描述:
ATV212变频器报OFF(变频器停机)故障该怎么解决?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器报OFF,是由于没有激活【运行许可】功能(即编程手册中“ST-CC回路开路”)。
此时应该检查F110【一直有效的逻辑功能2】是否被赋值为功能1(即【运行许可】功能,F110出厂设置为功能1)。
如果F110因为某些原因没有被设置为功能1,应该选择F、R、RES中一端子定义为功能1,并给该端子高电平。