我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212如何访问本地速度给定FC参数?

问题描述:
ATV212如何访问本地速度给定FC参数?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

当变频器处于停机状态下,初始显示值为输出频率值0.0,按面板上的↑↓键可改变面板的给定值。调好给定值后按ENT键,面板显示FC与数值交替闪烁一下,则FC存储该设定值。
当变频器处于运行状态且给定通道为本地面板,显示值为输出频率,按面板上的↑↓键可改变面板的给定值。调好给定值后按ENT键,面板显示FC与数值交替闪烁一下,则FC存储该设定值。