我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212从VIA给定,最高频率已经设置为60hz,但调节时输出总是达不到不到60hz,为什么?
问题描述:
ATV212从VIA给定,最高频率已经设置为60hz,但调节时输出总是达不到不到60hz,为什么?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

这是因为ATV21或ATV212的模拟量输入信号和输出频率的对应关系的设置引起的,对应关系的设置参数为F201~213。F201的值对应于VIA的最小值,F203对应VIA的最大值,F202对应于VIA输入时的输出频率最小值,F204对应于VIA输入时的输出频率最大值。由于出厂设置F204为50Hz,故模拟量输入信号虽然调到最大值,但输出频率却达不到60Hz,是以需要把F204事先设置为60Hz,这样模拟量信号的最大值就对应60Hz了。VIB的模拟量对应关系设置参数与之类似,参数为F210~213。

所以:1、FH=UL=60HZ;
2、F204要对应为VIA输入时输出频率最大值,出厂为50hz,应改为60hz。