ATV610用Modbus作为PID反馈信号,为什么在对寄存器5281AIV1赋值后仍看不到PID反馈值?
问题描述:
ATV610用Modbus作为PID反馈信号,为什么在对寄存器5281AIV1赋值后仍看不到PID反馈值?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
如果客户是想用Modbus做反馈,那么反馈值应写入的地址是5281AIV1,同时需要将AIC1(虚拟AI通道)配置为MOD(Modbus),由于面板上看不到此参数,所以首先需要用Modbus将5282(虚拟AI通道配置)写10#164(16#A4),这样才可以正常用Modbus作为PID反馈。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。