我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610系列变频器用VW3A1111面板是否可以实现本地/远程切换?

问题描述:
ATV610用VW3A1111面板远程/本地切换问题

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

V1.5及以后的版本可以实现,之前的版本由于没有相关参数,不能实现。

V1.5及以后的版本将【HMI命令】改为“停止”或者“平滑转移”,即可在VW3A1111面板上进行本地/远程切换。