问题描述:
ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器的“高级休眠/唤醒”功能为什么是NO无法更改?所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV610、ATV630变频器的“高级休眠/唤醒”功能必须在【PID控制器】里将【控制类型】设为“压力”后才可设置“高级休眠/唤醒”功能。
“高级休眠/唤醒”功能适用于:某些在零流量时,压力几乎与速动无关的场合,如负载为离心泵。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610、ATV630变频器的“高级休眠/唤醒”功能必须在【PID控制器】里将【控制类型】设为“压力”后才可设置“高级休眠/唤醒”功能。
“高级休眠/唤醒”功能适用于:某些在零流量时,压力几乎与速动无关的场合,如负载为离心泵。
是否有帮助?