我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器可以选配哪些远程控制面板?
问题描述:
ATV610可以选配哪些远程控制面板?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器可以选配的远程控制面板有VW3A1113 (2行文本显示)和VW3A1111 (8行显示,可以显示条形图、仪表板和趋势图),ATV610***N4已标配面板VW3A1113,ATV610***N4Z不带面板。

注意:VW3A1111不能直接安装在变频器本体上,可以购买VW3A1112柜门安装附件+电缆做柜门安装,电缆有四种长度可选,详细见下表:

型号 VW3A1104R10 VW3A1104R30 VW3A1104R50 VW3A1104R100
长度 1m 3m 5m 10m