我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610的中文面板放在柜门安装时柜门如何开孔?需要哪些远程安装附件?安装后的防护等级是多少?
问题描述:
ATV610的中文面板放在柜门安装时柜门如何开孔?需要哪些远程安装附件?安装后的防护等级是多少?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610的中文面板放在柜门安装时,仅需在柜门上开一个直径为22.5mm 的圆孔。开孔图如下:

需要的远程安装套件型号为VW3A1114,3米长度连接电缆型号为VW3A1104R30,连接电缆的长度还可以是1米,5米,10米对应的连接电缆型号分别是VW3A1104R10,VW3A1104R50,VW3A1104R100。

中文面板安装后前面板的防护等级是IP43,安装示意图如下: