我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器加AFE有源前端后需要做哪些设置?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器加AFE有源前端后需要做哪些设置?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

与有源前端连接的所有变频器绝对有必要采用下列设置:

• [1.7 应用功能] 菜单内的 AFE [Regen. 连接](FUn-)

子菜单 [REGEN.连接] (OIr-) 中

设置:[是] (YES)

因此变频器的欠压水平适用于有源前端的操作。

如果您的设备参数列表中无此参数,请与您当地的变频器支持部门联系。

• [1.7 应用功能] 菜单内的 brA [制动平衡](FUn-)

子菜单 [RAMPTYPE] (rPt-) 中

设置:[否] (nO)

• [1.7 应用功能] 菜单内的 dEC [减速](FUn-)

子菜单 [RAMPTYPE] (rPt-) 中

在动态进程中,如果减速斜坡很短,可能会导致直流母线过载以及电压过压故障停机。

这可通过延长减速斜坡或绕行来避免(参数tA3 [BeginDec round]; tA4 [EndDec round])。

• 菜单[1.8 故障管理] (FLt-) 内的 UrES [主电源电压]

子菜单 [欠压管理.] (USb-) 中

与有源前端设置相同。

这可使变频器的内部电压与有源前端一致。

• 菜单[1.8 故障管理] (FLt-) 内的 IPL [输入相丢失]

子菜单 [输入相丢失](OPL-) 中

设置:[忽略] (nO)

• 菜单[1.8 故障管理] (FLt-) 内的 bUb [制动复位故障管理]

子菜单 [BU 保护] (bUF-) 中

设置:[忽略] (nO)

• 菜单[1.5 输入/输出 CFG] (I-O-) 内的 tCt [2 线类型]

设置:[水平] (LEL)

为了确保在识别到欠压后 AFE 自动重启。自动重新启动仅在 2 线控制下才有可能。