ATV320、ATV32变频器报SAFF是什么原因,如何处理?
问题描述:
ATV320,ATV32变频器报SAFF是什么原因,如何处理?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
当变频器出现SAFF故障的时候,只能通过断电重启变频器来复位。
具体可按照以下步骤处理:
1、检查STO与P24的短接线是否连接紧固
2、检查P24、STO对COM是否有24V电压
3、用SOMOVE联机ATV320,查看是否配置了安全功能(安全功能只能通过SOMOVE联机后才能配置,恢复出厂设置不会恢复已经配置的安全功能)
4、如果STO接线电压没问题、也没有配置安全功能,仍显示SAFF故障,可先恢复出厂设置。
5、如果恢复出厂设置后,仍显示SAFF故障,就需要联系售后维修。
注:如果配置了安全功能,出现SAFF故障,则需要检查安全功能相关参数的设置、外部接线等,并结合“安全寄存器”里的信息一起排除故障。
是否有帮助?