我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32变频器“参数组切换”功能,为什么不能通过通讯修改参数组内参数的值?
所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

ATV32变频器“参数组切换”功能,如果想通过通讯修改参数组内参数的值,在给参数赋值后需要给寄存器12901“加载参数组命令”赋值1,以请求写入新的参数,12901的值会在参数更新之后自动复位为0.

如果没有给寄存器12901“加载参数组命令”赋值,参数的值只有在完成一次参数组切换后才会更新。