我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32变频器使用ATV Logic编辑继电器输出优先级是什么样的?
问题描述:
ATV32变频器使用ATV Logic编辑继电器输出优先级是什么样的?

所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

ATV32变频器用ATV LOGIC编程继电器输出,继电器的实际动作以参数为准。

例如:开始给R1定义了为运行,然后我用ATV LOGIC编写了程序定义R1输出的内容为LI5导通,这时候从参数就看到R1的内容变成了OL01,现在R1输出以LOGIC定义为准。如果我从参数又把R1定义为了运行,那么实际输出就是运行。