多功能下载器VW3A8121的附件VW3A8126有什么作用?
问题描述:
多功能下载器VW3A8121的附件VW3A8126有什么作用?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
使用电缆VW3A8126配合多功能下载器VW3A8121,可以将参数下载到包装内的ATV12、ATV310A或ATV320变频器。
与VW3A8121自带的两个RJ45连接器的电缆相比,VW3A8126连接至变频器的这一端使用带特殊机械卡榫的非锁定式RJ45连接器,这样可以不用打开包装、就能与包装内的变频器连接。该连接电缆图片见下:

是否有帮助?