问题描述:
ATV32,ATV320变频器设置参数时显示闪烁的CONP是什么含义?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV32、ATV320变频器设置参数时显示闪烁的CONP(COMP),表示该功能不具备启用条件或者与其他功能冲突。可根据该功能的启用条件来设置相关参数以启用该功能、或者根据功能兼容性表来查找哪个功能不兼容。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV32、ATV320变频器设置参数时显示闪烁的CONP(COMP),表示该功能不具备启用条件或者与其他功能冲突。可根据该功能的启用条件来设置相关参数以启用该功能、或者根据功能兼容性表来查找哪个功能不兼容。
是否有帮助?