ATV32、ATV320变频器ATV Logic编程界面PRE、POST、AUX有什么区别?
问题描述:
ATV32、ATV320变频器ATV Logic功能中PRE、POST、AUX有什么区别?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV32、ATV320变频器ATV Logic编程界面左下角有PRE、POST、AUX共3个选项。

ATV32、ATV320变频器首先更新IO映像,然后执行PRE同步任务,执行变频器程序,然后执行post同步任务,最后再进行IO映像更新。AUX任务执行可以是多个周期并且优先级低,执行的时间取决于程序的长度,适用于对时间要求不严格或程序比较大的应用。
是否有帮助?