变频器长时间不上电,再次使用时要注意什么?
问题描述:
变频器在长期放置后,可以直接上电吗?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
根据放置的时间来判断是否可以上电,如果时间很长,可能会导致变频器的损坏,如果是第一次使用,应按出厂的日期算起。
1、对于ATV12、ATV310系列变频器:
如果在出厂日期一年内可直接使用;1年到2年以额定电压至少充电1小时;
在经过2年以上长时间存放后,通过可调变压器先以额定电压的80%通电30分钟,再以额定电压的100%通电30分钟。
2、对于ATV212、ATV312、ATV32、ATV61、ATV71系列变频器:
如果在出厂日期一年内可直接使用;1年到2年以额定电压至少充电1小时;
在经过2年以上长时间存放后,通过可调变压器先以额定电压的25%通电30分钟,再以额定电压的50%通电30分钟,然后以额定电压的75%通电30分钟,最后在以额定电压的100%通电30分钟。
3、对于ATV320、ATV340、ATV610、ATV630、ATV930系列变频器:
如果生产日期超过1年,或者经过以下时段未连接电源,需要在运行之前以额定电压通电1小时。
①在最高储存温度 +50°C (+122°F) 下达 12 个月。
②在最高储存温度 +45°C (+113°F) 下达 24 个月。
③在最高储存温度 +40°C (+104°F) 下达 36 个月。
待通电完成后再正常启动变频器。具体注意事项可查阅变频器的安装手册。
是否有帮助?