我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32,ATV320变频器的电机控制类型有哪些?
问题描述:
ATV32,ATV320变频器的电机控制类型设置。

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV32,ATV320变频器的电机控制类型设置路径为:

ConF——Full——drc-【电机控制】——(ctt)【电机控制类型】

包括以下六种:

1、异步电机开环矢量 (UUC)

2、标准U/F VC(Std)

3、5点压频比(uF5)

4、同步电机开环(Syn)

5、U/F二次方(uFq)

6、节能(nLd)