我们今天能为您提供什么帮助?

ATV32变频器用集成面板调频率应如何操作?

问题描述:
ATV32变频器用集成面板调频率应如何操作?

所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

ATV32变频器的集成面板不能控制起停,但是可以调整频率,具体操作步骤为:
1、CONF->FULL->CTL->CHCF 改为SEP或者IO(即非SIM);
2、CONF->FULL->CTL->Fr1改为A1U1;
3、从REF进去调整频率值。

ATV32变频器FR1为什么不能改为AIUI?