我们今天能为您提供什么帮助?

ATV303、ATV310变频器PID反馈AI1为4~20mA,AI1未接线,PID给定正常,为何变频器启动后频率为0?

问题描述:
ATV303、ATV310变频器PID反馈AI1为4~20mA,AI1未接线,PID给定正常,为何变频器启动后频率为0?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV303变频器

解决方法:

ATV303和ATV310变频器出厂设置下4~20mA信号丢失为“故障被忽略”,在PID反馈AI1配置为4~20mA信号且断线或未接线时,不会报故障,PID误差值已经存在,但此时变频器会判断为非正常状态,PID控制器不会有输出。如果是实验测试需要,可以将AI1最小值由4.0mA改为0mA,或者将AI1类型改为电压型,此时起动变频器,在PID反馈断线或未接线情况下,输出就会直接升到最大值。