ATV310变频器自带面板与远程控制终端VW3A1006如何给定频率?
问题描述:
ATV310变频器自带面板与远程控制终端VW3A1006如何给定频率?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
1、在--13远程模式时
1.1参数401设置为163时,需要进入参数REF调速,自带面板导航键和远程终端上下键都可以调速,调速范围-400Hz至400Hz,但是输出频率会受高速512.2限制。
1.2参数401设置为183时,需要进入参数REF调速,自带面板导航键和远程终端上下键都可以调速,调速范围%0至100%。
2、在--14本地模式时
自带面板可以通过导航键调速,远程终端通过上下键调速,调速范围是0Hz至50Hz,都是每次调整0.1Hz。
3、在--00或者其他状态的初始界面,长按3秒自带面板的“模式”键或者远程终端的“MODE”键,可以在本地模式和远程模式之间切换。如果不在--**的初始界面而是在其他参数界面,长按“MODE”或者“模式”键,不会切换。
是否有帮助?