我们今天能为您提供什么帮助?

ATV303变频器端子定义为加减速功能,加减速的斜坡是由501.0和501.1定义的吗?应该如何定义?

问题描述:
ATV303变频器端子定义为加减速功能,加减速的斜坡是由501.0和501.1定义的吗?应该如何定义?

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

加速减速的响应速度不是用501.0和501.2定义的,而是由参数506.4决定的,这个参数可以改变加速和减速命令输入响应的快速性。