我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV303的706.0和708.0有什么区别?
问题描述:
ATV303的706.0和708.0有什么区别?

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

706.0和708.0都是输出扫描器的参数,扫描器的主要功能是将离散的寄存器映射到连续的寄存器中从而实现离散寄存器内部数值的连续读/写。706.0是扫描器映射的第一个参数的寄存器的地址值,708.0是映射的第一个参数的寄存器内部存储的数值。