我们今天能为您提供什么帮助?

ATV303变频器逻辑输出LO1分配(206.0)设为01无故障时,LO1状态(206.1)可以修改吗?

问题描述:
ATV303变频器逻辑输出LO1分配(206.0)设为01无故障时,LO1状态(206.1)可以修改吗?

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

不能修改。如果206.0分配为01无故障,则206.1强制为00正逻辑:高电平有效。而206.0分配为其他参数时,206.1的状态是可以更改的。