我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
通过Modbus通讯控制ATV312变频器正常运行,为什么相同的程序和参数却无法控制ATV303变频器运行?
问题描述:
使用PLC通过Modbus通讯方式控制ATV312变频器可以正常运行,但是为什么采用相同的程序和参数却无法控制ATV303变频器的运行?

所属产品线:
ATV312变频器; ATV303变频器

解决方法:

原因在于ATV312和ATV303在driveCom流程中两者的状态字存在差异,直接把用于ATV312的driveCom流程的程序复制到控制ATV303的程序中,会导致ATV303变频器的driveCom无法完成,从而无法对其进行控制。ATV312变频器的driveCom流程如下:

ATV312.png

ATV303变频器的driveCom流程如下:

ATV303.png