我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器是否内置EMC滤波器?

问题描述:
ATV310变频器是否内置EMC滤波器?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

除了ATV310HD15N4AF-ATV310HD22N4AF和ATV310HD15N4EF-ATV310HD22N4EF等F结尾的变频器内置EMC滤波器了,其他都没有内置EMC滤波器,但有EMC滤波器附件可选,具体型号如下:

备注:图中的圆点代表A或者E。