我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
多功能下载器VW3A8121上的按键有什么用处?
问题描述:
多功能下载器VW3A8121按键介绍?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

A:Mini-B USB接口,该接口可通过一根标准 USB type A to Mini-B 电缆与电脑连接。

B:RJ45接口,多功能下载器通过该接口和设备连接,可对设备进行移载配置文件或更新应用程序。

C:RJ11接口,含盖子。

D:SD卡插槽。

E:装电池的。

F:电源开关,长按2S开机或关机。

G:快速存储键,当多功能下载器完成了一台设备固件设计,按下此键,可以对多台相同的设备进行固件升级。

H:显示屏

I:退出键

J:确认键

K:向上键

L:向下键