我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器为什么无法设置电机的功率因数?

问题描述:
ATV310变频器为什么无法设置电机的功率因数?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

这是因为在ATV310变频器中,只能选择电机额定功率(302)和电机额定功率因数(303)两种参数中的一种进行设置。如果需要设置功率因数(303)参数,先要将电机参数选择(319)设置为01,但是这时候电机额定功率(302)参数就会消失。