我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器的IR补偿如何设置?

问题描述:
ATV310变频器的IR补偿如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

IR补偿是调试参数,是内部计算的基准值,一般是用于优化低速运行时的转矩或特定情况下

进行调整。它的调节范围是25%~200%,默认为100%,调整时:

1、先在低速运行,如果力矩不够,可以调节IR补偿,每次增加5%左右;

2、然后再调整到高速运行,如果电机运行不稳,则减小IR补偿重复操作步骤1和2,

使电机在低速时力矩足够,且在高速时运行稳定,则调节结束。

注意:IR补偿过大会出现过补偿,导致力矩不稳,使电机运行不稳定,出现震荡;

也有可能锁定电机导致不能启动,或转为电流限幅。