ATV312变频器使用VW3A1006,VW3A1007外接面板作为频率给定源时,断电以后给定的频率无法保存吗?
问题描述:
ATV312变频器使用VW3A1006,VW3A1007外接面板作为频率给定源时,断电以后给定的频率无法保存吗?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
是的,当通过VW3A1006/VW3A1007外接面板作为频率给定源时,当变频器断电以后给定的频率无法保存,需要重新给定;使用变频器自带的面板作为频率给定源,断电以后给定的频率可以保存,不需要重新给定。
是否有帮助?