我们今天能为您提供什么帮助?

变频器能否通过通讯控制继电器的输出吗?

问题描述:
变频器能否通过通讯控制继电器的输出吗?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV312可以通过通讯控制继电器输出,见下表,当R2的功能没有分配时,可以通过IOLR寄存器的bit9控制R2继电器的接通和断开。

ATV12、ATV32、ATV61、ATV71、ATV610、ATV630、ATV930、ATV340、ATV320等系列变频器相应的寄存器及逻辑地址为OL1R:5212,对应控制位参考对应参数表。另外模拟量输出的信号在没有分配功能时,也可以通过通讯进行控制。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。