问题描述:
客户使用ATV312变频器,面板启动,想修改启动按钮RUN的运行方向,可以吗?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
如果有单独选的面板VW3A1101或者VW3A1006或者VW3A1107,可以修改外接面板上RUN键的运行方向,变频器本体上的RUN键的运行方向修改不了,在CTL-(命令)菜单中的ROT参数改为DRS(反向)即可。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果有单独选的面板VW3A1101或者VW3A1006或者VW3A1107,可以修改外接面板上RUN键的运行方向,变频器本体上的RUN键的运行方向修改不了,在CTL-(命令)菜单中的ROT参数改为DRS(反向)即可。
是否有帮助?