我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器通过进入REF面板调速,LSP低速频率设为某一个频率值时,面板速度设置为0时是以哪个速度值运行?
问题描述:
ATV312变频器通过进入REF面板调速,LSP低速频率设为某一个频率值时,面板速度设置为0时是以哪个速度值运行?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器通过进入REF面板调速,LSP低速频率设为某一个频率值时,面板速度设置为0时,变频器速度是以设置的低速频率LSP运行,速度不为0.