我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器如何在变频器内存储参数和调出参数?

问题描述:
ATV312变频器如何在变频器内存储参数和调出参数?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312可以在变频器内部存储一套用户配置,在需要的时候可以调出。当设备调试完成后可以考虑存储一份参数,以备不时之需。

操作如下:

存储参数:先进入[ 电机控制 ] (drC-) ,再进入[ 保存配置 ] (SCS) ,选中[ 配置 1] (Str1)并按住导航按钮 (ENT)2 秒钟,即可将当前配置保存到变频器内。

调出参数:先进入[ 电机控制 ] (drC-) ,再进入[ 恢复配置 ] (FCS),选中[ 内部 ] (rEC1)并按住导航按钮 (ENT)2 秒钟,即可调出之前存储的配置来代替现有的配置。