问题描述:
ATV312变频器做MODBUS通讯时,为什么控制字地址使用8501或400都可以?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312保留了部分ATV28的地址,通讯时新旧地址都可以使用,见下表:

需要注意的是:只有列表中的ATV28的地址是可以继续在ATV312通讯时使用的,其他的必须使用ATV312的新地址;在客户编写新的通讯程序时,建议客户使用新地址。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV312保留了部分ATV28的地址,通讯时新旧地址都可以使用,见下表:

需要注意的是:只有列表中的ATV28的地址是可以继续在ATV312通讯时使用的,其他的必须使用ATV312的新地址;在客户编写新的通讯程序时,建议客户使用新地址。
是否有帮助?