我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器能否实现:端子起停,不进入A1U1里面设置速度百分比,而是直接通过旋钮给速度(单位为Hz)?
问题描述:
如何设置ATV312端子起停,导航键给定频率(单位为Hz)?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312设置导航键给定频率需要以下步骤:

步骤一:在rdy状态下按Mode键3秒钟直至LOC闪过,显示屏左侧的菜单模式指示灯上下循环闪烁,即变为完全本机控制;

步骤二:按ESC键2秒钟直到显示屏左侧模式指示灯同时闪烁,表示进入菜单模式;

步骤三:进入CtL-(命令菜单):将LAC(参数访问权限)设为L3(高级权限),Fr1给定通道设为AIV1,CHCF(通道模式)设为SEP(隔离通道),命令通道Cd1设为tEr(端子);

步骤四:按ESC键2秒钟直到显示屏左侧模式指示灯上下循环闪烁。

现在就可以通过端子控制起停,用导航键改变给定频率,单位为Hz。

注:

V5.1 IE57固件以后,本地配置模式,需要恢复出厂设置才能退出。

V5.1 IE54版本以前mode键没有切换本地配置功能。